Acondicionador de señal y convertidores de señal
El condicionamiento de señal es un proceso común que utiliza los convertidores para preparar las señales análogas para la numeración. Para hacer esto seamlessly, la alta calidad, los acondicionadores funcionales se requiere como éstos transfiere exactamente la señal de los sensores a las señales actuales industriales y a otros usos.
En RS, usted encontrará una gama de los acondicionadores de señal, tales como convertidores de la señal y otras herramientas que ayuden con su uso del condicionamiento de señal. Tenemos una selección completa en la acción de marcas de fábrica incluyendo Brainboxes, Advantech, y los componentes Cynergy3, y diversos tipos de acondicionadores, tales como módulos del inversor, de transmisores universales, y de aislar los convertidores de la señal.
Leído encendido para descubrir más sobre el condicionamiento de señal, cómo trabaja, y los diversos tipos de convertidores.
¿Cuál es condicionamiento de señal?
El condicionamiento de señal es un proceso en la electrónica que permite la adquisición de datos. Es cuando un dispositivo se utiliza para convertir un tipo de señal para modificarlo de una manera que las marcas él listo para la parte siguiente de la fase de proceso.
Hay diversos usos para el condicionamiento de señal, incluyendo convertidor de la señal a numérica análoga, cuando sea actual o se utilizan la voltaje-limitación y la filtración del anti-aliasing. También se utiliza en electrónica de energía cuando escala detrás la señal para que él de estar en un nivel aceptable para un microprocesador.
La ingeniería de control es otro ejemplo de donde vemos el condicionamiento de señal aplicado. Aquí, el condicionamiento de señal es la etapa en un proceso más grande que comience con una etapa del sensor. El condicionamiento de señal sigue esta etapa de detección y es donde la señal tiende para ser amplificada antes de que la tercera parte del proceso considere la señal procesada.
¿Cómo el condicionamiento de señal trabaja?
El instrumento usado en el condicionamiento de señal se conoce como acondicionador de señal. Hay diversos tipos de acondicionadores de señal se apliquen que basaron en la medida, no obstante todos se utilizan para convertir un tipo de señal mecánica o eléctrica, que se refiere como la señal de entrada, en otro tipo de señal, conocido como la señal de salida.
Su uso primario es amplificar y convertir una señal que pueda ser difícil de leer con los instrumentos convencionales en un formato más fácilmente leído. Esto entonces hace compatible para el control de la máquina o la adquisición de datos.
¿Para qué el condicionamiento de señal se utiliza?
El condicionamiento de señal tiene diversos usos. Éstos son algunas de las funciones principales de diversos acondicionadores de señal:
- Conversión de la señal
Convertir la señal es el propósito principal de un acondicionador de señal. Estos convertidores de la señal tomarán la señal y la convertirán en un de alto nivel de la salida eléctrica. El uso más común de la conversión de la señal es en los ajustes industriales donde una variedad de sensores se utiliza para obtener medidas. Si hay una gran cantidad de sensores que son utilizados inmediatamente, al igual que común en usos en grande, industriales, las diversas señales se generan que pueden necesitar ser convertido para que las lecturas sean usables para los instrumentos que están conectadas con.
- El amplificar
La amplificación de la señal es donde un procesador de la señal amplifica la señal de modo que sea lista para la numeración o procesar. La amplificación puede ser realizada aumentando la resolución de la señal de entrada o aumentando el cociente signal-to-noise. Amplificadores de las aplicaciones de condicionamiento de señal para diversos propósitos. Por ejemplo, los amplificadores de la instrumentación se optimizan para las señales de la C.C., mientras que los amplificadores del aislamiento se utilizan para aislar altos niveles de la C.C. del dispositivo mientras que se está convirtiendo la señal de la CA.
- Linearización
Algunos acondicionadores de señal pueden realizar la linearización. Aquí es donde las señales que son producidas por el sensor no se alinean con la medida. El acondicionador lee e interpreta la señal. La linearización es de uso frecuente en señales del termopar.
- Filtración
Cuando la frecuencia de la señal se filtra usando datos válidos y bloquea cualquier ruido, esto se conoce como filtrándose. Los acondicionadores pueden realizar esta función de filtración y se hacen de componentes activos y pasivos o un algoritmo digital.
¿Cuáles son los diversos tipos del acondicionador de señal?
Hay diversos tipos de acondicionador de señal, cada uno diseñado para realizar cierta función según lo contorneado arriba. Por ejemplo, una señal conditioner del carril de DIN monta en un soporte del carril del estruendo. Éstos son populares en usos industriales pues proporcionan una combinación del sentido práctico y del propósito.
Si usted está midiendo temperatura, usted puede encontrar que así como amplificar las señales generadas por los termopares, el condicionamiento de señal es necesario conectar el instrumento para la medida de la temperatura. la señal conductors de Thermocouple compensa cualesquiera variaciones y lectura falsa.
Usted puede también buscar por el tipo de la salida. Si usted está buscando un acondicionador de señal para un grado actual de 4-20 mA, aislar los amplificadores puede ser la solución ideal.
¿Por qué elija RS para el condicionamiento y los convertidores de señal?
En RS, nosotros Inventario una gama completa de los acondicionadores de señal que se diseñan para ayudar a convertir la señal exactamente y eficientemente. Usted puede utilizar la función de la búsqueda para enangostar su búsqueda por el fabricante, el tipo de la salida, y la corriente.
Somos una distribuidor autorizada que conduce de los convertidores del condicionamiento de señal en Norteamérica. Almacenamos nombres principales y nuestros acondicionadores resuelven los estándares más altos de la industria y de seguridad. Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo está en la mano a ayudar. Contact us hoy para el consejo de nosotros. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub contento.
En orden: 83
En orden: 39
En orden: 16
En orden: 16
En orden: 33
En orden: 5
En orden: 11
En orden: 8
En orden: 33
En orden: 83
En orden: 39
En orden: 16
En orden: 16
En orden: 33
En orden: 5
En orden: 11
En orden: 8
En orden: 33